This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:GIT-AM:无法打开./../kernel/linux-kernel-addon/sgx_patches/sgx-km-patches /*:无此类文件

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625188/linux-tda2evm5777-git-am-cannot-open-kernel-linux-kernel-addon-sgx_patches-sgx-km-patches-no-such-file

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Linux

TDA2EVM5777

软件:PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00_setuplinux.bin

主机硬件:Linux Ubuntu 14.04 64位(虚拟机上的 Ubuntu)

目标硬件:VAYU ES2.0 GP EVM VISION - EVM5777G-03-40-00 703760-1031 REV C

请参阅 VisionSDK_Linux_UserGuide.pdf->2.4.2.3 Clone SGX 驱动程序

请参阅 setup_linux.sh

  有一个有关 SGX 驱动程序的问题。 我现在需要帮助。 非常感谢。

强大@~ Ubuntu:μ C/processor_sdk_vision_03_00_00_00/ti_compons/os_tools/linux/sgx$ git clone git://git.ti.com/graphics/omap5-sgx-ddk-linux.git
正在克隆到'omap5-SGX-DDK-Linux'中...
远程:计数对象:1596,完成。
远程:压缩对象:100%(1000/1000),完成。
远程:总计1596 (Delta 893)、重复使用723 (Delta 376)
接收对象:100%(1596/1596)、1.27 MIB | 204.00 KiB/s、完成。
解析增量:100%(893/893)、完成。
正在检查连接... 完成。

强大@~ Ubuntu:μ C/processor_sdk_vision_03_00_00_00/ti_compons/os_tools/linux/sGX$ CD omap5-SGX-DDK-Linux/
强大@~ Ubuntu:μ C/processor_sdk_vision_03_00_00_00/ti_componaphs/os_tools/linux/SGX/omap5-SGX-DDK-linux$ git 签出-b SGX_dev fd47e44
切换到新分支'SGX_DEV_'

强@~ Ubuntu:μ C/processor_sdk_vision_03_00_00_00/ti_componaphs/os_tools/linux/SGX/omap5-SGX-DDK-linux$ git am ./../kernel/linux-kernel-addon/sgx_patches/sgx-km-patches
/usr/lib/git-core/git-am:209:/usr/lib/git-core/git-am:无法打开./../kernel/linux-kernel-addon/sgx_patches/sgx-km-patches:无此类文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些修补程序适用于较旧版本。
    您是否参考了最新的用户指南。

    在 Setup_Linux.sh 中、该步骤检查是否存在文件夹修补程序、然后应用修补程序。
    因此这一步

    Git am ./../kernel/linux-kernel-addon/sgx_patches/sgx-km-patches /*

    不需要。

    此致
    Chetan.M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。