This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:DDR 存储器多种速度等级

Guru**** 2038710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565727/am5718-ddr-memory-multiple-speed-grades

器件型号:AM5718

来自客户:

我们将为双核 AM572x 和单核 AM571x 处理器使用2个不同的速度等级 DDR3器件。  2个速度等级为1866和1600、1866是主要速度等级 DDR。  如果我们想为每个处理器提供一个配置文件、我们应该使用1866或1600的 DDR 数据表时序来使处理器与任一速度级存储器兼容?

您对此场景有一般建议或反馈吗?

如果您需要其他信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick,除非我在这里找不到任何东西,否则 AM572x 支持 DDR3-1066,AM571x 支持 DDR3 - 1333……
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick 向我发送了这个问题。 为了详细说明、我们目前使用的 DDR 与 AM572x 评估模块上使用的 DDR 相同。 该器件为 Micron MT41K256M16TW‐107:P、这是一款1866速度等级器件。 我们还有一个速度等级为1600的第二源 DDR。 那么、当使用 AM57x EMIF 工具创建处理器寄存器时、我们应该使用1866或1600的时序、以便处理器运行两个 DDR 速度等级部件?

    谢谢你
    Brian Carpenter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    我假设您将配置控制器以相同的速度运行(例如1066)、无论使用哪种 DDR 部件。 如本应用手册(http://www.ti.com/lit/an/sprac36/sprac36.pdf)中所述 、DDR 接口的实际微调由控制器(HW 调平)执行、电子表格提供种子值以确保调平算法收敛。  

    您计划使用的两个 DDR 部件具有不同的规格、电子表格很可能会为每个部件产生不同的种子值。 即使使用另一个 DDR 器件的规格计算种子值、也可能会成功进行一个 DDR 器件的硬件调平、 但是、对于您计划使用的每个部件、单独完成 DDR 配置练习并将这两组配置参数保留在引导代码中会更安全。  

    此致、

    Michael