This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX 的电源轨电流要求

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2SX

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625225/power-rail-current-requirements-for-tda2sx

主题中讨论的其他器件:TDA2Sx

您好!

是否有关于每个电源轨的 TDA2SX 电流消耗的任何文档。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohith、

    我已将您的问题转交给电源专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohith、

    功耗由器件的使用情况决定(使用的处理器、处理器处于活动状态的时间百分比、运行频率、使用的接口、频率、I/O 频率、DDR 使用等)。 这个问题不能抽象地回答。

    Kevin Lavery

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是否有任何计算器或电子表格可使用上述变量输入进行计算?

    谢谢