This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:ROM 代码在 SR1.0和 SR2.1之间变化

Guru**** 2558750 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565191/am3359-rom-code-changes-between-sr1-0-and-sr2-1

器件型号:AM3359

我的一位客户已在 AM3359设计上投入生产1年以上。  他最近构建了稍微修改过的电路板(对 AM3359没有更改)、并且新的电路板批次无法启动。  我们已检查 sysboot 引脚和跟踪矢量以缩小问题范围。  奇怪的是、我们选择的 sysboot 引脚配置不涉及 MMC、但跟踪矢量似乎表明芯片正在尝试从 MMC 引导。

为了进行调试、我们现在断开了以太网硬件连接、以避免出现与勘误表相关的问题。

目前、我们面临的一个重要问题是、我们是否应该在这些器件版本(1.0 vs 2.1)之间知道任何关键 ROM 代码变化。

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 SYSBOOT 设置是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用了三种不同的设置、最后一种是

    SYSBOOT[15:0] 0100001000110010。

    生成了跟踪向量
    1. 000080BE
    2.00018000
    3.00100020
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 提供有关以太网连接问题的更多信息、并指定您尝试避免使用的建议编号。

    有些 ROM 代码更改与以太网引导相关、但您之前的 POST 中提供的 SYSBOOT 值在引导 序列中不包含以太网。

     如果您读取 CONTROL_STATUS 寄存 器来验证锁存在复位上升沿的实际 SYSBOOT 值、可能会有所帮助。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是指勘误表中的3.1.4和3.1.6、它们基本上是相同的。 为了确保我们不会在本勘误表中遇到错误的解决方法、我们已从 AM3359完全断开 GMII2_CSR 信号、因此现在不应与 NAND 启动发生冲突。

    我将检查 CONTRAL_STATUS 寄存器。 此外、我们还将交换 AM3359器件(以确保我们不会发现损坏器件的问题)并读取旧工作板上的 sysboot 引脚和跟踪向量。

    也就是说、我们将尝试从 NAND 闪存引导。 无论我们尝试什么 sysboot 配置、跟踪矢量似乎都指示 MMC 引导失败、即使 sysboot 如此、MMC 甚至不是引导序列的一部分。 是否有描述 ROM 代码更改的文档?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Juan Gonzales"]我们使用了三种不同的设置,最后一种是 SYSBOOT[15:0] 0100001000110010。[/quot]

    尊敬的 Juan:

    对于 NAND 引导、请尝试设置 SYSBOOT[9]= 0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    1) 1)我们尝试设置 sysboot[9]、但没有区别。  我们将通过 CCS 获取从 Control_STATUS 寄存器锁存的值。  

    2) 2)我们还提供了第二块板、我们看到了相同的行为、因此器件损坏的可能性很低。  我仍然感到困惑     的是、ROM 代码为何无法引导器件、而跟踪矢量会在 MMC 甚至不是客户当前使用的 sysboot 配置选项时报告 MMC 引导失败。  

    由于在 我开始此帖子之前、我们已经完成了尝试不同 bootsys 配置的练习 、并浏览了勘误文档、 因此我认为 我们需要注意的 ROM 代码可能有细微的变化、因此我的帖子的标题也是如此。   我们感到非常困惑、并一直在努力尝试其他什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    您是否能够探测任何 NAND 信号?  您能否在引导期间检查 CSn (甚至 Ren) 、这些应该会切换以指示 ROM 正在尝试访问 NAND。  此外、探测 WAIT0信号。  这通常应为高电平、但可能会在某个位切换为低电平、并且是来自 NAND 的 BUSY 信号。


    一旦您确定处理器正在尝试从 NAND 引导、请确保对 NAND 进行了正确编程。  您是否在电路板修改后尝试对 NAND 进行了重新编程?  是否可以从另一个源(可能进入 u-boot)引导并执行 NAND 读取以确保内容正确、尤其是第一个块?

    此外、尝试执行几次启动、并连接到 JTAG 以查看 PC 的位置、然后记下该值。  它应该在每个引导源之间循环。  

    此致、

    James