This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA754:Jacinto6寄存器、可通过热复位 PORz 保持

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565736/dra754-jacinto6-registers-which-are-persistent-through-warm-reset-porz

器件型号:DRA754

由于勘误表862 "Reset should use PORz"、我们需要 J6上热复位的权变措施。  勘误文档介绍了使用 PMIC 寄存器(PMIC_BACKUP)检测复位状态(而不是正常使用 RSTSTAT)的权变措施。

作为替代方案、J6本身中是否有一个寄存器或存储器、该寄存器或存储器将通过 PORz 热复位保持不变?  也就是说、所有电源轨都保持在运行条件内、但 PORz 被逻辑置为有效。  

请提供您对 J6内备选方案的任何想法。

谢谢、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eric、

    我已经与一位专家进行了讨论。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    在 POR 期间、我认为片上 SRAM 和 SAR RAM 应该被保留、但是我已经在这两个位置中测试了几个位置、但运气不佳。

    RTC 中的暂存器复位为0、因此也不可用。

    在 POR 期间不为 DSP 计时、因此 DSP RAM 不适用。

    我不能召回任何其他候选人。

    此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stan、Eric、

    在不受 PORz 影响的 J6器件中、没有 MMR 或存储器空间。 在创建此勘误表期间、尝试了多个选项、但 PMIC 备用寄存器(基于所使用的 PMIC)是在软件根据某些决策生成热复位/冷复位时可行的选项。

    TPS659039 (与 TI EVM 上的 J6器件配合使用)包含 BACKUP0-7寄存器(每个8位)、以保持 J6在热/冷复位转换为 PORz 后重新引导后可读取的状态。

    谢谢、此致、
    Piyali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Piyali、
    感谢您的确认!

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stan/ Piyali、

    感谢您提供此信息。    计划使用  PMIC 等外部器件将标志设置为热复位指示器。

    此致、
    Eric