This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:PRU 和以太网 PHY 的非正统用法

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566090/am5728-unorthodox-uses-of-pru-and-ethernet-phy

器件型号:AM5728

哈佛物理社区正在对如何控制台式和房间大小的实验进行重大反思、以简化和整合使用中的所有定制通信协议。  一个典型的请求是、能够通过隔离器在实验室中(例如50英尺)发送一个16位字、然后以大约1微秒左右的往返时间再次将其返回。  换言之、他们需要以比 UDP 更快的延迟发送更少的数据。   他们通常使用各种 SERDES 芯片、SONET 硬件等来解决这一问题、并希望我提出一个"标准"解决方案。  在我看来、连接两个 Sitaras、其中 PRU 位拆分为以太网 PHY、这是一个非常简单的协议("这是一个字。  现在请给我一个。”),这可以实现它,因为100BaseT 在 PHY 之间以双向方式和隔离方式每秒发送25 M 次的次要数据。  因此、在我重新发明车轮并将一所大型研究大学投入到另一个定制的"标准"之前、我想知道是否有与我所寻找的东西接近的东西。  有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    首先、您可能会看到: www.ti.com/.../tidep-0086
    完整的材料尚未发布、但去年德国 SPS/驱动器展会上展示了完整的演示。
    它是一种偏离标准 TCP/UDP 数据包并使用 ICSS-PRU 实现针对专有解决方案的特殊协议类型的方法。 它基于标准硬件(AM335x ICE 板)。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这看起来非常有希望! 延迟(4微秒)比科学家要求的要慢一些、但我敢打赌我可以把它们卖给他们。 非常感谢您发帖、Frank。