This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3359:Toshiba TC58NVG1S3 NAND 闪存的 AM335x Linux 问题

Guru**** 2554420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/564718/linux-am3359-am335x-linux-problem-with-toshiba-tc58nvg1s3-nand-flash

器件型号:AM3359

工具/软件:Linux

尊敬的处理器团队:

对于基于 Linux 的设计、我需要您关于在 AM335x CPU 上为 Toshiba TC58NVG1S3 NAND 闪存提供支持的建议。 客户在配备 Toshiba TC58NVG1S3 NAND 芯片的基于 AM335x 的电路板上遇到位翻转和 ECC 错误以及 UBI 安装问题。

 

UBI 安装的日志示例如下:

 

[64.641058]   UBI:在 PEB 36上检测到可修复的位翻转

[64.711547]   UBI:在 PEB 48上检测到可修复的位翻转

[64.716966]   UBI:为 PEB 48运行酷刑测试

[64.976219]   UBI:PEB 48通过了酷刑测试,不要将其标记为不良

[65.015507]   UBI:在 PEB 36上检测到可固定的位翻转

[65.085584]   UBI:在 PEB 48上检测到可修复的位翻转

[65.091894]   UBI:为 PEB 48运行酷刑测试

 

这些错误仅在选择 HW ECC (BCH8)时发生。 使用 SW ECC 时、至今未发现任何问题。 它们使用内核3.14.43。

 

您是否已经有过有关此问题的任何经验?

 

此问题是否在新的内核版本4.4.32中得到解决

 

感谢您的建议、

此致、

Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giuseppe、
    我正在与我们的应用团队核实、我们将很快发布回复、很抱歉耽误了时间...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giuseppe、

    您能否告诉我们在 NAND 中如何对映像进行编程? 这个问题是直接的、还是随着时间的推移而发展? 是否在器件树中为此特定 NAND 定制了 NAND 时序值?