This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于捕获两个 VGA 源代码问题?

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565897/about-capture-two-vga-source-questions

主题中讨论的其他器件:TVP7002

大家好、

我们开发了自己的 DM8168板。 我们希望捕获 VGA 视频、并将其编码为 h264、最后使用 PCIe 将编码数据发送出去。

并且有两个相同的通道:

1. VGA-->ADV7604->DM8168->PCIe root

2. VGA-->ADV7604->DM8168->PCIe root

因此、我将使用 CAPTURE_CODE 示例、但它仅支持一个通道。

问题1:

如果 CAPTURE_encode 示例 支持两个通道、我需要修改什么?

问题2:  

如何将 PCIe 添加到 caputure_encode 示例?

问题3:

我们将 TVP7002替换为 ADV7604。您能给我一些建议让 ADV7604正常工作吗(内核包括 adv7604 drvier)?

问题4:

/dev/video0指向 TVP7002。 但有两个 adv7604、一个 adv7604可以指向/dev/video0、另一个 adv7604又如何?

此致、

Chandler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是 IPNC RDK 版本?
    请分享您当前为您的用例实施的完整渠道。

    此致、

    Shwetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shwetha、您好!

    感谢您的回复。

    我将使用 EZSDK 5.05.02.00。

    很抱歉、我还没有开始写代码、现在我只读了相关文档、上面写的内容有一些问题。



    此致、

    Chandler