This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA726:DRA72x VIN1B

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566003/dra726-dra72x-vin1b

器件型号:DRA726

您好!

  我们的 DRa72x TRM (SPRS956A–2016年3月–2016年7月修订版) P194为 VIN1B 提供 IOSET4/5/6、但我们的 PCT 工具 PCT_DRA72x_SR2.0_SR1.0_v1.3.0.9仅提供 IOSET6和 IOSET7选项。 您是否会澄清 VIN1B 的 IOSET7 是否可以使用?

此致。

  Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    DRA72x SR2.0 VIN1B 具有4个 ioset (IOSET4/5/6/7)。 PCT 在替代多路复用方面有限制(我们仍在使用此新功能)、因此缺少 iosets4/5、因为这些 ioset 中的 vin1b 信号处于替代多路复用模式。  

    因此、要回答您的问题、  IOSET7中的 VIN1B 完全可以使用。

    谢谢、
    Alex