This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:在 Linux 中配置 learprintk 调用

Guru**** 2558810 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625405/linux-am5728-configuring-earlyprintk-calls-in-linux

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

大家好、我正在我们基于 AM5728的定制电路板上进行 Linux 启动、我在提出引导时调试语句时遇到了一些问题。  到目前为止、对于内核移植、我已将我的更改从 U-Boot 器件树复制到 Linux 器件树(MMC 和 GPIO 更改)、并在 tisdk_am57xx-evm_defconfig 中启用了几行代码:

CONFIG_EARE_PRINTK_= y
CONFIG_DEBUG_OMAP4UART3=y
CONFIG_DEBUG_INFO=y
CONFIG_DEBUG_LL=y
CONFIG_DEBUG_UART_8250=y

根据这些员额:

但是、当我尝试引导电路板时、系统在启动内核时挂起...  我还附加了一个引导日志:

e2e.ti.com/.../0361.putty.log

如果有任何帮助、我们将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请检查 此主题。

    此致、
    Kemal