This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:TDA3

Guru**** 2556910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623117/tda3-tda3

器件型号:TDA3

您好!

我尝试使用工具"3dvis .exe"构建我自己的点视图、该工具位于文件夹"processor_sdk_vision_03_00_00_00\vision_sdk\apps\tools\surround_vision_tools\ViewToWorld_Mesh 工具"中。

如下所示参数:


环视参数:
--------------
/*
*生成 V2W 文件的标志:
* 1 - V2W 文件是根据生成的视图生成的
* 0 -此模式用于生成所需视图
*
SRV_genV2WFile 1.

/*
*内的环视输出分辨率和起始位置
* 1920x1080屏幕
*
SRV_outputWidth 752
SRV_outputHeight 1008.
SRV_outputStartX 584
SRV_outputStartY 36.

/*子采样率*/
SRV_SUBSAMPLE 16.

/*环视数量*/
SRV_numView 4.

/*视图之间的转换数*/
SRV_numViewTransitions 30.

/*
*汽车图像选择:
0:吉普车
* 1:SUV
* 2:sedan_generic
*
SRV_carSelect 2.

/*汽车图像的比例*/
SRV_carScale 25

/*
*汽车图像转储格式
* 0 ->仅 Y
* 1 -> Y + UV
*
SRV_carDumpFormat 1.

/*
*启用/禁用将渲染的数据转储到文件
*
SRV_dumpRenderData 0

/*
*将第一个视图中的汽车图像转储到 RGB 565格式的 carimage.c 文件中
*
SRV_dumpCarImage 0

我的问题是:  

为什么我运行代码、轿车的颜色为灰色、而不是红色? 我是否使用了错误的工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、SRV 算法将仅显示 Y 平面。

    我们需要在算法中启用标志以显示彩色汽车图像。

    您是否有 SRV 算法源代码?

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yordan

    所以、这不是由工具"3dvis.exe"生成的 lut.bin、对吧?
    是的、Shashankk 先生已经发布了 SRV 的源代码、您能否向我展示我们应该在源代码中启用哪个标志?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PL 在 .\VISION_SDK\Algorithmsoroundview\algorithmSrc\src\SV_Synthese_Run.c 中启用'CAR_YUV'并重建算法。

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的 Anand,它现在就开始工作了!

    谢谢!