This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2E:tw9984 +vision SDK +tda2e 处理器编译和源代码下载步骤

Guru**** 2017950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565014/linux-tda2e-tw9984-vision-sdk-tda2e-processor-compilation-and-source-code-downloading-steps

器件型号:TDA2E

工具/软件:Linux

大家好、

早上好。

我们使用的是 VISION SDK 2_11_00_00.in VISION SDK 我们需要视频解码器(tw9984)固件源文件、它是哪个文件夹?它有两个9984视频解码器源文件?我们检查了内核驱动程序源代码、但没有找到任何与视频解码器相关的内容。任何正在处理视频解码器的机构都可以为我提供指导。

谢谢

Veera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    将其移至 TDAx ADAS 论坛。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Veera、

    TDA VSDK 专家已收到通知、可提供意见。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veera、

    VISION SDK 2.11不支持此视频解码器。  

    您是否添加了对该解码器的支持?

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    是的、我们需要添加支持。哪个 SDK 支持?是否有任何链接可用于开发视频解码器?

    谢谢

    Veera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、VISION SDK 不支持此功能。
    您必须在 BSP 中将其添加为新的解码器 FVID2驱动程序、或者您也可以在视频设备层中将其添加为新设备。

    此致、
    Brijesh