This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:TDA2EVM5777的 wiki 链接是否可用?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565646/linux-tda2evm5777-wiki-link-for-tda2evm5777-is-available-or-not

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Linux

大家好、


我们正在使用 TDA2EVM5777、我们已经从 TI 获得了所有必要的 SDK 文档。 但是、正如我在中使用的 Sitara 和 DaVinci、我看到了大量的 wiki 页面。

因此、我想知道、对于 TDA2xx/TDA2Eco 系列、TI wiki 页面是否可用。 由于我在 processor.wiki.ti.com 上找不到。 如果可能、您可以共享路径。

此致、

Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ganesh、

    我在 TI wiki 中进行了搜索、找到了以下与 TDA2x 相关的页面:

    processors.wiki.ti.com/.../TDA2x
    processors.wiki.ti.com/.../Processor-SDK-Vision-2.09.00_User_Guide
    processors.wiki.ti.com/.../Processor-SDK-Vision-2.09.00_Release_Notes
    processors.wiki.ti.com/.../TIDA-00455_-_Automotive_ADAS_4_Camera_Hub_with_integrated_ISP_and_DVP_outputs
    processors.wiki.ti.com/.../EVE
    processors.wiki.ti.com/.../BIOS

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在 TI 网站上也提供了一些信息、请查看:

    www.ti.com/.../technicaldocuments
    www.ti.com/.../technicaldocuments
    www.ti.com/.../technicaldocuments

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的回复、我能否获得有关 u-boot 和内核方面的更多信息。 我必须在 uboot 中传递哪些 bootargs?

    此致、

    Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ganesh、

    TDA2x 附带 Vision SDK。 VISION SDK 基于 u-boot 2014.07和内核3.14:

    www.ti.com/.../processor-sdk-tdax

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    感谢您的回复、我们能够构建 u-boot 以及内核、但现在出现了新错误。

    我们使用 mksdboot 脚本创建了新的 SD 卡、但 u-boot 环境无法加载内核映像。

    U-Boot# pr
    arch = ARM
    args_mmc=part rootid mc0:2 uuid;setenv 命令"console=ttyO0、115200n8 elevator=noop root=parUUID =${uuid}rw wait rprintk fixromapdrm.num_crtc=2 rootebl"
    波特率=115200
    电路板=dra7xx
    Board_name=dra7xx
    Board_rev=E.0
    bootargs=console=ttyO0、115200n8 vram=16M root=PARTUUID = RW rootwait IP=none mem=1024M
    bootcmd=run findfdt;运行 mmcboot;setenv mmcdev 1;setenv bootpart 1:2;setenv mmcroot /dev/mmcblk0p2 rw;运行 mmcboot;
    BOOTDELAY=1
    bootdir=/boot
    bootenv=uEnv.txt
    BootFile=zImage
    BOOTM_SIZE=0x10000000
    bootpart=1:2
    bootscript=echo 正在从 MMC${mmcdev}...;源${loadaddr}运行的 bootscript
    console=ttyO0、115200n8
    CPU=armv7
    dfu_alt_info_eMMc=rawemmc raw 0 3751936;引导部分1;rootfs 部分1 2;mlo fat 1;ml.raw 0x100 0x100;u-boot.img.raw 0x200 0x400;spl-os-args.raw 0x80 0x80;s1
    dfu_alt_info_mmc=boot part 0 1;rootfs part 0 2;mlo fat 0 1;ml.raw 0x100 0x100;u-boot.img.raw 0x200 0x400;spl-os-args.raw 0x80 0x80;spl-os-image.raw 0x91
    dfu_alt_info_ram=内核 ram 0x80200000 0x4000000;fdt ram 0x80f80000 0x80000;ramdisk ram 0x81000000 0x4000000
    DFU_bufsiz=0x10000
    eth1addr=20:cd:39:2b:C7:cd
    ethact=cpsw
    ethaddr=20:CD:39:2b:C7:cc
    FDT_addr_r=0x88000000
    fdtaddr=0x88000000
    fdtfile=dra7-evm-infoadas。dtb
    filesize=de
    findfdt=if test $board_name=dra7xx;then setenv fdtfile=dra7-EVM-infoadas.dtb
    importbootenv=echo 从 MMC${mmcdev}导入环境...;env 导入-t ${loadaddr}${filesize}
    kernel_addr_r=0x82000000
    loadaddr=0x82000000
    loadbootenv=fatload MMC ${mmcdev}${loadaddr}${bootenv}
    loadbootscript=fatload MMC ${mmcdev}${loadaddr}boot.scr
    loadfdt=load MMC ${bootpart}${fdtaddr}${bootdir}/${fdtfile};
    loadimage=load MMC ${bootpart}${loadaddr}${bootdir}/${bootfile}
    mmcargs=setenv bootargs console=${console}${optargets}vram=${vram}root=${mmcroot}rootfstype=${mmcrootfstype}
    mmcboot=MMC dev ${mmcdev};如果 MMC 重新扫描;然后回显在器件${mmcdev}上找到的 SD/MMC;如果运行 loadbootenv;然后从${bootenv}回显加载的环境;运行 importbootenv;;
    mmcdev=1
    mmcpart=0:2
    mmcroot=/dev/mmcblk0p2 rw
    mmcrootfstype=ext4 rootwait
    netargs=setenv bootargs console=${console}${optargets}root=/dev/nfs nfsroot=${serverip}:${rootpath}、${nfsopts}RW IP=DHCP
    netboot=echo 从网络引导...;设置 env autoload no;dhcp;tftp ${loadaddr}${bootfile};tftp ${fdtaddr}${fdtfile};运行 netargs; bootz ${loadaddr}-${fdtaddr}
    partitions=uuid_disk=${uid_gppt_disk};name=rootfs、start=2MiB、size=-、uid=${uid_gppt_rootfs}
    ramdisk_addr_r=0x88080000
    读数地址= 0x88080000
    scsidevs=0
    serial#=2e6400f06a440000
    SoC=omap5
    stderr=串行
    stdin =串行
    stdout=串行
    usbtty=CDC_ACM
    供应商= TI
    ver = U-Boot 2014.07 (2017年1月06日- 20:42:10)
    VRAM=16M
    环境大小:3231/131067字节

    U-Boot#引导
    语法错误
    切换到分区#0,确定
    mmc1 (第0部分)是当前器件
    在器件1上找到 SD/MMC
    *无法识别的文件系统类型*
    *无分区表- MMC 1 *
    切换到分区#0,确定
    mmc1 (第0部分)是当前器件
    在器件1上找到 SD/MMC
    *无法识别的文件系统类型*
    *无分区表- MMC 1 *


    此致、
    Ganesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ganesh、

    确保您遵循 VisionSDK_Linux_UserGuide.pdf、其中包含有关 SD 引导和引导参数(uenv.txt)的说明。

    随着您的问题从您的主题中移开、"TDA2EVM5777的 wiki 链接是否可用?" 我建议您打开有关新问题集的新 e2e 主题、在 TDAx 论坛中提问:

    e2e.ti.com/.../1021

    此致、
    帕维尔