This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA756:PDK 1.0.5潜在的 I2C 驱动程序问题:I2C 传输始终会导致 I2C_STS_SUCCESS

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624743/dra756-pdk-1-0-5-potential-i2c-driver-issue-i2c-transfer-always-results-in-i2c_sts_success

器件型号:DRA756

 PDK v.1.0.5存在潜在问题。  IPU I2C 驱动器始终返回 I2C_STS_SUCCESS、即使 从器件未正确应答传输也是如此。  我简要介绍了更新的 ProC-SDK (具有 PDK v1.0.6和 v1.0.7)的发行说明、但在"解决问题"部分中没有看到任何内容。  这可以通过尝试使用错误的从器件地址进行传输来复制。

谢谢、
Eric

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我已将您的问题转发给 PDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    预计 PDK 1.0.5 I2C 驱动程序中的这一缺陷已在1.0.6 (及更高版本)中得到解决。

    请参阅  C:\ti\pdk_dra7xx_1_0_6\packages/ti\drv\i2c\docs\ReleaseNotes_I2C_LLD.pdf 中提到的项目 PRSDK-1899 "I2C:所有硬件/ IP 错误状态都应返回到应用程序"。

    此致、
    莱斯特