This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:主机或外设的 USB2.0角色调整

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625265/am3354-usb2-0-role-adaptation-of-a-host-or-peripheral

器件型号:AM3354

您好!

我对 AM335x USB_ID 引脚和 USBnMODE 寄存器位[7]有疑问、以确保我的安全。

在 AM335x TRM (spruh73p)第2564页"16.2.7 USB 控制器主机和器件操作"中、
它说:
(一
使用 s/w 选项时、USB ID 引脚状态被忽略/旁路(这是一个类似的配置、其中
ID 引脚不存在)、主机或外设(器件)的 USB2.0控制器角色调整是
取决于相应 USB 模式寄存器 IDDIG 域的状态。
(一

从上面的描述中可以看出、如果我使用 s/w 选项来选择主机或外设、
我不需要关心 USB_ID 引脚、该引脚可以保持未连接状态。 正确吗?

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知工厂团队。 他们的反馈将在此处发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="g....">从上述说明中、我理解为、如果我使用 s/w 选项来选择主机或外设、
    我不需要关心 USB_ID 引脚、该引脚可以保持未连接状态。 它是否正确?

    没错。

    请注意、bit7是为了启用软件覆盖、然后 bit8控制 ID 状态(接地与浮点)。