This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:TI SDK 启动界面进度条消失

Guru**** 2557640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625343/linux-processor-sdk-am335x-ti-sdk-splash-screen-progress-bar-disappears

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

你(们)好  

我为 BeagleBone Black 准备了 SDK"rocessor-SDK-Linux-AM335X 02_00_00_00"。 我使用具有预构建映像的 SD 卡启动电路板。  

我尝试通过 执行 https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/474666/1706710中的步骤来更改我的图像的闪屏

启动界面已更改、但进度条已消失。  

有人能告诉我如何恢复进度条吗? 并修改颜色或外观。

谢谢

/Peilang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。