This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:IDK PCB 库

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625339/am5718-idk-pcb-library

器件型号:AM5718

您好!

我想 使用 Altium Designer 17.1导入您的 IDK。 可以导入 DSN 文件以获取 包含组件的原理图和原理图库。 我还想导入组件的封装、因此我尝试导入 BRD 文件。 由于我们没有 Cadence Allegro、这是不可能的。 您能否提供 Cadence Allegro 或 Altium PCB 库中的 ALG (ASCII)文件?
谢谢、此致、
Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manuel、

    所有可用信息如下:

    www.ti.com/.../tmdxidk5718

    请参阅上述链接中的设计文件(5)部分。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!
    我已经检查了5个文件、但无法使用 Altium Designer 直接导入 PCB (对于原理图、这不是问题)。 您能否另外提供 Cadence Allegro 或 Altium PCB 库中的.ALG 文件? 我认为在使用 Cadence Allegro 时生成.ALG 文件不会有问题。
    谢谢、此致、
    Manuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

      您可以使用免费的 Ultra Librarian 软件来转换中的 BXL 文件之一的大小,该文件位于  。  Altium Designer 是支持的格式之一。

    此致、

    Oliver