This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3351:用于大规模生产的 eMMC 二进制文件格式

Guru**** 2017950 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3351, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565882/am3351-emmc-binary-file-format-for-mass-production

器件型号:AM3351
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的所有人:

如果我们要进行预编程、有人可以告诉我基于 AM3351的设计的 eMMC 闪存的二进制文件格式应该是什么?

现在、我们将 Uniflash 工具用于 eMMC 闪存。 我们的产品在 Linux 上运行。

谢谢、此致、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    eMMC 存储器与 SD 卡相同。 如果要预闪存 eMMC 存储器、则需要制作磁盘映像。 请注意、eMMC 上可能有多个分区。