This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM3357:如何在 PDK 示例中启用 RTOS 分析器

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625233/rtos-am3357-how-to-enable-rtos-analyzer-in-pdk-examples

器件型号:AM3357

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我在使用系统分析仪和 RTOS 分析仪时遇到了困难、CCS7.2中的 PDK_AM335x_1_0_6中提供了示例

重现步骤:

  • 使用 pdkProjectCreate 创建 UART 示例项目
  • 将 UIA LoggingSetup 添加到配置中
    • 启用 RTOS 执行分析->任务上下文和 SWI 上下文
    • 启用 RTOS 负载分析
  • BIOS libtype 设置为 LibType_Instrumented

uia.xml 和 rta.xml 文件在 Debug/configPkg/package/cfg 中生成、但在启动 RTOS 分析器或系统分析器工具时找不到:"无法检测 UIA 配置"

此致、

迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan