This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/66AK2G02:K2G EVM 板的 HDMI 支持。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625304/linux-66ak2g02-hdmi-support-for-k2g-evm-board

器件型号:66AK2G02

工具/软件:Linux

大家好、

我正在使用66AK2Gx (K2G)评估模块。

我已经使用 Yocto 构建系统生成了内核最小化映像。

我能够使用 HDMI 在监视器上看到终端窗口。

但分配给我的下一个任务需要使用 HDMI 运行某些视频并在显示器上显示。

我需要遵循哪些步骤、需要执行哪些所有依赖项?

有人能通过一些光照向它吗?

谢谢、

Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar、

    [报价]但分配给我的下一个任务需要使用 HDMI 运行某些视频并在显示器上显示。[/报价]

    预构建的 tisdk-server-ext-rootfs-image-k2g-evm.tar.xz 中应提供此功能。 您可以使用最新的 TI Linux SDK (www.ti.com/.../processor-sdk-k2g)中预构建的映像创建 SD 卡 并运行示例。 我将尝试此操作并进行更新。

    此致、
    Yordan