This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 未找到 ASIC 数据表

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565047/asic-datasheet-not-found

支持路径:/Product/Top 按产品系列/处理器列出的支持项目

大家好、感谢您提供 TI 产品。 我需要3个 ASIC 的数据表、这是 TI 用于 Cisco IP 电话的产品。 我在任何地方都找不到它们。 请帮帮我。

F731532APGE、F731891PDV、F751916BGZDW。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hupaa San、您好!

    我不熟悉这些器件。 逻辑并不是您找到答案的地方。 处理器组可能会为您提供帮助。 我将为您移动此主题!

    此致、

    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ASIC 不属于通用处理器、但我可以告诉您以下信息:定制器件(如 ASIC)的数据表不会与 Customer/ASIC 所有者之外的公司共享。 如果您有理由访问这些设备的数据表,请直接联系思科,并说明您为什么需要它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dears 为您提供指导