This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:代理无法打开到 git.omapzoom.org 的连接:

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625023/linux-tda2evm5777-proxy-could-not-open-connection-to-git-omapzoom-org

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Linux

您好!

软件:PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00_setuplinux.bin

硬件:Ubuntu 14.04 64位

请参阅 VisionSDK_Linux_UserGuide.pdf 2.4.2.2克隆 u-boot 并应用 VSDK 补丁

下面有一个问题、  

强@~ Ubuntu:μ C/processor_sdk_vision_03_00_00_00/ti_compons/os_tools/linux/u-boot$ git 克隆 git://git.omapzoom.org/repo/u-boot.git
正在克隆到'u-boot'中...
代理无法打开到 git.omapzoom.org 的连接:
致命:无法从远程存储库读取。

请确保您拥有正确的访问权限
并且存在存储库。

git-proxy.sh 文件:

Exec /usr/bin/corkscrew proxyle01.ext.ti.com 80 $*  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否可以尝试在.gitconfig 中不配置代理,并查看是否能够克隆代理?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yordan
    它可以正常工作、感谢您的回答。
    您能向我解释原因吗?
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定。 我认为 git.omapzoom.org 应该可以在无需代理的情况下访问、文档中的描述可能仍来自旧版本。

    此致、
    Yordan