请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDX5535EZDSP 您好!
我使用的是 TI ESR 演示示示示示示例代码。 默认情况下、采样率为8kHz。
我想知道、为了将采样率更改为16kHz、我应该对所有程序进行哪些更改。
任何潜在客户都很有帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用的是 TI ESR 演示示示示示示例代码。 默认情况下、采样率为8kHz。
我想知道、为了将采样率更改为16kHz、我应该对所有程序进行哪些更改。
任何潜在客户都很有帮助。