This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-AM335X:TI -RTOS

Guru**** 2543940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565670/rtos-processor-sdk-am335x-ti--rtos

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:TI-RTOS

大家好、我可以   只在 PC 中安装 TI-RTOS 、也可以在 PC 和 Beagle Bone Black 中安装 borh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ishwar、

    处理器 SDK 支持 BeagleBone Black 的软件开发、但 SDK 本身不会安装在 BeagleBone Black 上。  如果这不是您所要求的、请告诉我。

    本页列出了受支持的主机平台以及受支持的目标平台和 EVM: processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Supported_Platforms_and_Versions

    此致、
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI RTOS 仅适用于目标平台、在您的情况下、目标平台是 Beagle Bone Black 上的 AM335x 处理器。 您在 PC 上安装该软件并使用 TI RTOS 软件对 AM335x 上的 cortex A8交叉编译应用、然后通过仿真器加载基于 OS 的应用、或使用引导映像在 Beagle Bone Black 的处理器上运行该应用。