This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM388:优化引导时间(NAND 初始化)

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625305/linux-dm388-optimizing-boot-time-nand-initialization

器件型号:DM388

工具/软件:Linux

香榭丽舍

我的客户正在努力优化 DM388的启动时间。 从他们看到的情况来看、NAND 初始化占用大量时间。
是否有方法可以缩短这段时间、可能只是通过初始化 NAND 的一部分?
在哪里可以找到相关建议?
请提供建议。

此致、
Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilya、

    根据您当前设置的内核版本、您使用的 NAND 器件、NAND 上的文件系统等、有多种方法可以优化 NAND

    1) 1)例如、假设您使用内核4.4 (DM388 CSK)、则可使用 fastmap 上的 UBIFS 显著缩短初始化时间。 请浏览: http://elinux.org/UBIFS
    2) 2)此外、如果我们仔细查看 NAND 器件的数据表、则可以优化 uboot 和内核中的 NAND 驱动程序、以获得初始化以及读取和写入的最佳性能。


    谢谢、
    Prabhuraj
    黑胡椒技术