This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:TMS320DM8148 -扩展温度

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM8148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625226/tms320dm8148-tms320dm8148---extended-temp

器件型号:TMS320DM8148

您好!

是否有支持 700Mhz / 750MHz DSP 的扩展温度器件(TMS320DM8148的)? 还是只有600Mz?

如果是、请告知完整的 p/n (应是扩展温度)。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amir、

    我无法找到 CYEA1或 CYEA2器件。

    此致、
    帕维尔