This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:系统时钟和 CLKOUT 问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623340/tda3-system-clock-and-clkout-issue

器件型号:TDA3

您好!

OSC0与20MHz 晶体连接、CLKOUT1输出需要25MHz 才能驱动 UB960串行器。 目前我只找到 CLKOUT 的 PLL 分频器。 有其他方法可以获得25MHz 吗?

在另一种可能的情况下、如果我在 OSC1上使用25MHz、我在 CLKOUT1上得到25MHz。 因此、这可能是最佳解决方案。 根据 VSDK 或其他想法、是否存在一些缺点? 为什么 EVM 上的 OSC1连接到 22.5792MHz 晶体?

此致、
米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、米兰、

    在 OSC1输入上提供一个25MHz 晶振将是一个在 CLKOUT1上获得25MHz 的好解决方案。 EVM 上采用22.5792MHz 的原因是为了支持音频应用以实现所需的标准音频采样率。  

    默认情况下、VISION SDK 不会将 SYSCLK2用于其任何链接或应用程序。 因此您应该会很好。

    谢谢、此致、

    Piyali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    只需添加、您就可以使用 CTT 将器件的时钟树可视化。CTT 位于:

    此致、

    Mariya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Piyali 和 Mariya、

    感谢您的回答。

    我的真正目标是在定制电路板上仅为 TDA3、UB960和 UB953使用一个晶体。 使用一个时钟源、可以 避免传感器捕获和显示输出在相同的基准时钟下工作、并避免时钟漂移。 串行器/解串器件需要一个由 TDA3-CLKOUT 提供的25MHz 时钟。

    这是可行的吗?

    时钟树工具 是一款很好的工具、它显示了许多组件、时钟和时钟层的相关性。 我意识到、TDA3需要提供 SYS_CLK1。 SYS_CLK2是某些模块的次级时钟源。 TDA3仅与 SYS_CLK2不工作。

    对吗?

    此致、
    米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、米兰、

    为什么需要在时钟级别同步捕捉和显示? 通常情况下、如果 VSYNC 同步应该足够好。

    您能解释一下用例吗?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、米兰、

    是的、SYS_CLK1是多个 DPLL 的主要时钟源。 因此、这是非常必要的。

    一个选项(这是在不使用 GMAC 的情况下)是将 DPLL_DSP_GMAC 的 M2分频器设置为40、以使250MHz GMAC 时钟设置为25MHz。 DPLL_DSP_GMAC M2输出可定向至时钟输出多路复用器。 但是、如果您使用的是 GMAC、这不是可行的解决方案。

    正如 Brijesh 所建议的、最好进一步了解用例和要求。

    谢谢、此致、
    Piyali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、米兰、

    正如在调用中讨论的那样、您可以使用来自 FUNC_96M_AON 的96MHz 时钟、并通过编程1/4分频器在 CLKOUT 多路复用器上获得24MHz 时钟。 您也可以使用此24MHz 时钟作为 UB960的参考时钟输入。  

    该 FUNC_96M_AON 是固定时钟、始终设置为96MHz、因为 CSI-CAL 以及少数外设都需要该频率。

    此致、

    Brijesh