This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J6EVM5777:CPU 器件型号关于 J6EVM5777 CPU 板

Guru**** 2588215 points
Other Parts Discussed in Thread: J6EVM5777, DRA756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624640/j6evm5777-cpu-part-number-about-j6evm5777-cpu-board

器件型号:J6EVM5777
主题中讨论的其他器件: DRA756

大家好、

   我计划购买 J6EVM5777 CPU 板, 但我不知道在该 EVM 中组装了哪个 CPU 型号。 我要评估的 CPU 器件型号是 DRA756。 我应该购买哪款 EVM。 在 EVM5777BG-03-00-00中组装了哪个 CPU。

   谢谢!

   七

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、七、

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 上的器件是一个代表 DRA756的"扩展集"器件。  您可以在软件中配置适当的功能、以充分利用适用于 DRA756器件的功能/频率。

    此致
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kyle。