This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSCSK388:TMDSCSK388

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623796/linux-tmdscsk388-tmdscsk388

器件型号:TMDSCSK388
主题中讨论的其他器件:DM388

工具/软件:Linux

您好、先生、

       我想知道、有什么方法可以在单个程序中构建整个 IPNC RDK 代码、然后该代码在 DM388处理器中传输、因此我们不会每次都需要 SD 卡。

此致、

Akshay Thite。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akshay、

    为了避免使用 SD 卡、您可以使用 NFS 文件系统。
    如果有任何与 NFS 相关的查询,请参阅《安装指南》。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    在 DM388基板中使用 NFS 文件系统方法、因此我只想知道 DM388 CSK 板中也适用该方法。

    此致、
    Akshay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    内核在 RDK 3.9中作为 NFS 引导支持、您必须更改 nfsboot 的 bootargs。 请通过在 u-boot 控制台中打印来检查 mmcboot

    #pri mmcboot

    #pri bootcmd

    #pri mmcargs

    //与 mmcboot 类似,您可以定义 nfsboot

    //服务器 IP

    #setenv serverip 192.168.1.1

    //NFS 根路径

    #setenv rootpath '/home/vishwanath.patil/dm38x/Source/ipnc_rdk/target/filesys

    #setenv nfsargs 'console=${console}root=/dev/nfs rw mem=${mem}nfsroot=$serverip:$rootpath IP=DHCP vram=${vram}${optargets}'

    #setenv nfsboot 'run nfsargs;run loaduimage;run loaddtbimage;bootm ${loadaddr}-${loaddtbaddr};'

    #setenv bootcmd 'csk_ff_init 1;运行 nfsboot;运行 mmcboot;运行 nandboot;'

    引导

     

    谢谢、此致、

    Vishwanath Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

        有人能告诉我吗

     Arago 项目如何用于 DM388CSK?

     它的流程是什么?  

     它的 makefile 文件是什么?

    此致、

    Akshay Thite。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用此链接 - processors.wiki.ti.com/.../IPNC_RDK_DM38x_,_DM8127 、该链接提供了足够好的信息、可帮助您快速入门
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、先生、但它只是安装文件、但我希望 PSP Arago 脚本文件在术语上运行。 以及如何访问完整的功能文件系统?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akshay、
    因为您正在使用 NFS 文件系统。
    它将位于主机 PC 中、但您可以从目标板查看和修改全功能文件系统的文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

          但我没有使用 NFS 文件系统来运行 CSK 板。 首先、我必须了解 Arago 项目的流程、您能告诉我是否有任何脚本文件或为此目的编写的任何类型的文件。

    在哪里写入此文件、这称为终端上的其他文件?

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akshay、

    请执行以下脚本。
    source/IPNC_RDK/target/filesys/opt/IPNC/autorun-usecase.sh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、
    您能否告诉我位于以下位置的状态文件的用途是什么?
    TI/IPNC_RDK/Source/IPNC_RDK/TARGET/filesys/var/lib/opkg

    autorun-usecase.sh 文件仅用于 WLAN 接口或其他用途。

    此致、
    Akshay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    autorun-usecase.sh 负责启动 system_server,该服务器最终会调用包括主 IPNC 应用程序在内的大量进程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      有人可以在这里回答我 的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    您能否告诉我位于以下位置的状态文件的用途是什么?
    TI/IPNC_RDK/Source/IPNC_RDK/TARGET/filesys/var/lib/opkg

    autorun-usecase.sh 文件仅用于 WLAN 接口或其他用途。

    此致、
    Akshay。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akshay、
    有关您的第一个问题、请访问以下链接
    wiki.openwrt.org/.../opkg
    它是一个软件包管理器、就像适用于 Ubuntu 的 apt-get 一样。

    第二个问题。
    autorun-usecase.sh 执行以下操作。

    1.设置 amixer (与音频相关)。
    2.安装和分区。
    3.插入 WLAN 模块。
    4.启动 remote_debug_client.out 以从 IPNC 应用程序获取打印稿。
    5.插入 syslink 模块。
    6.初始化 HDVICP (编解码器)和 ISS (摄像头传感器)。
    7.插入 USB 相关模块。
    8.运行 system_server,启动 IPNC 应用程序并加载 M3固件。
    9.启动 boot_proc (RTSP)和 boa (WebGUI)。 它们将与系统服务器具有相关性。

    这是运行必要进程的主脚本。

    现在,我希望你的这两个问题都得到了清楚的回答。