This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:ARM Cortex-M4

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565527/am5728-arm-cortex-m4

器件型号:AM5728

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

[问题]

请告诉我客户如何使用 AM5728中的 Cortex-M4吗?

如果可能、您是否会向我们展示此内核的用例?

如果您有任何问题、请告诉我。

此致。

Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaka、您可以在此处查看示例: processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Bare_Metal_Examples
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rogerio、

    感谢您的回答。
    我可以理解、我们可以使用 CCS 将程序加载到 M4中。
    但我无法理解这一核心的目标。 那么、您是否会告诉我使用案例?

    顺便说一下、客户能否在 Linux OS 上使用此内核?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaka、

    它可用作通用微控制器。

    您可以通过在搜索栏中键入 M4并在右侧的"任意位置"下选择"仅 Sitara 处理器"来进行更多研究...这将带来多篇文章、可能对您有所帮助。

    以下是 我们的应用团队发送给我们现场的一些评论(客户使用 TI RTOS 并希望开发自己的代码)

    您可以在 Resource Explorer 中引用 CCS 示例工程来构建您自己的 TI-RTOS 工程。

    1.进入 CCS 视图-> Resource Explorer ->在软件包和器件(ARM)中选择 SYS/BIOS、您应该能够在 Cortex M (ARM)中找到如下所示的示例。
    2.按照 Hello 示例窗口中的步骤操作,然后单击步骤1...
       步骤1:   将示例项目导入 CCS    
       步骤2:   构建导入的工程    
       步骤3:   调试器配置    
       步骤4:   调试导入的工程

    此外:这是 Processor SDK RTOS wiki 门户 :processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Software_Developer_Guide