This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2E05:更改了推荐器件的时钟源

Guru**** 2558220 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2E05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565641/66ak2e05-change-of-clock-source-from-recommended-parts

器件型号:66AK2E05

您好!

我们对 SGMII 基准的单独时钟源有要求 时钟输入。  

为此、我们选择了"TI CDCM61001RHBT"时钟发生器。

请确认该器件是否适合为 K2E 66AK2E05 SoC 生成 SGMII 时钟。

如果不是、请建议使用替代器件。 (请注意、该部件应仅提供一个或最多两个时钟输出)。

谢谢、此致

Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tarang、

    我已将其转发给设计团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tarang、
    我们已经检查了 K2 EVM 上使用的时钟源的合规性、并在数据手册和勘误表中发布了抖动要求。 如果您想使用不同的时钟、请将其与这些要求进行比较。 遗憾的是、我们没有资源来检查每个时钟源的合规性。
    此致、
    Bill