This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:DM388 DDR3接口

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624581/dm388-dm388-ddr3-interface

器件型号:DM388
Thread 中讨论的其他器件: DM385

我是指 DM388基板 PDF。 其中包含 DM385参考原理图。

在 DDR3设计部分、我 注意到地址线路/CKE/CAS 端接至 VREFT VTT、阻抗51欧姆、VREF VTT 通过0.1uF 电容器旁路/去耦至 VDDQ_1V5。

我的问题是、旁路到 VDDQ_1V5的目的是什么、它通常会被旁路接地?

我可以参考 DM388设计的 DM385参考原理图吗? 还是 DM388参考原理图? 如果是、请向我提供一份副本

此致

Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         您可以参考 DM388 CSK 原理图。

    www.ti.com/.../TMDSCSK388

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    如果您可以访问 IPNC 软件、则该软件包中已提供 DM388和 DM385原理图。

    谢谢