This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:NDK - UDP 分段

Guru**** 2547110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565039/rtos-ndk---udp-fragmentation

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在尝试发送一个大小为1801B 的多播数据包、我已经扩大了发送缓冲区  

"I=8192;

setsockopt (socketMultiCast、SOL_socket、SO_SNDBUF、&I、sizeof (int));"

在 NIMu.c -> NIMUSendPacket 函数中,我得到两次  ,一次是 pkt->ValidLen = 1530,一次是 pkt->ValidLen = 347,但在 Wireshark 上,我只得到347B 碎片化的消息,为什么我没有得到第二次?

我使用的是 NDK 2.24.0.11、

非常感谢、

人力资源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HR、

    您似乎在该版本的 NDK 上遇到已知错误。 由于队列长度为1、因此 ARP 层中存在设计错误、您可以在此处阅读有关该错误的更多信息:

    https://e2e.ti.com/support/embedded/tirtos/f/355/p/372023/1314892#pi317008=1

    这已在 NDK 中修复  2.24.01.13。

    谢谢、
    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerardo、

    我在 NDK 2.24.2.31中得到相同的行为(我假设它包含2.24.01.13修复程序)、还有什么问题吗?

    谢谢、

    人力资源  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HR、

    是的、该版本应包含修复程序。 您使用的是什么器件? 您是否还会考虑提供您的项目或您的某些代码、以便我们可以查看是否存在其他错误?

    谢谢、
    Gerardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerardo、

    我使用的是运行该应用程序的 TDA3x。 在 M40上、需要添加一点、我正在使用多播地址、我看到我正在进入 fregment 循环、该循环发送两个数据包、但只有一个数据包会发出、我将准备一个项目、

    谢谢、

    人力资源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HR、

    是否还可以附加生成的链接器文件(*。xdl)?

    谢谢、
    Gerardo