This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3517:适用于 Linux 4.9的 CAN (HECC) Linux 驱动程序

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622397/linux-am3517-can-hecc-linux-driver-for-linux-4-9

器件型号:AM3517

工具/软件:Linux

n´t 接口在 Linux 4.9中不再正常工作。
它们使用主线中的 HECC 驱动程序来支持器件树。

我们能否提供更新的驱动程序版本?

此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    TI 针对 AM35x 器件的最新官方软件包是 SDK6、它基于 Linux 内核2.6.37

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavel、

    客户正在将4.9内核与 Yocto 2.3一起使用。 他们自己修复了驱动程序。

    此致、Bernd