This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:关于 USB 的勘误表(SPRZ429K)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623167/am5728-about-errata-sprz429k-for-usb

器件型号:AM5728

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向我们发送了有关 USB 勘误表(SPRZ429K)的问题。

 

他们找到了与 USB 相关的勘误表(i819/i820)。

但是、他们在勘误表中找不到有关这些 USB 寄存器的 TRM (SPRUHZ6I)的任何说明、如下所示。

 - USB_DCTL[31]、RUNSTOP、USB_DCFG[2:0]、DEVSPD、USB_DCTL[8:5]、

  ULSTCHNGREQ、USB_DSTS[21:18]、USBLNKST

 

问题:

 这些 USB 寄存器是否有任何文档?

 (USB_DCTL[31]、RUNSTOP、USB_DCFG[2:0]、DEVSPD、USB_DCTL[8:5]、

 ULSTCHNGREQ、USB_DSTS[21:18]、USBLNKST)

 

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这些勘误问题应在 Linux 内核驱动程序中修复、您不应遇到 USB 问题。
    如果您的客户想要修改现有软件、您应该考虑 AM5728 TRM 中的以下注意事项:
    "注意:本章将介绍第三方 USB 子系统的集成、对于希望修改现有 Linux USB 驱动程序或创建新驱动程序以支持此控制器实现的用户而言、不应将其视为足够。 对于希望大幅修改现有 Linux USB 驱动程序或创建新驱动程序的用户、请与您的 TI 销售代表联系、以了解有关如何在 NDA 下获取第三方文档的更多信息。"

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    非常感谢您的善意。

    非常感谢您的帮助。

    我会将答案发送给客户。

    此致、