This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:有关 TDA2x EVM 模块套件的一些问题

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565553/tda2evm5777-some-questions-about-tda2x-evm-module-kit

器件型号:TDA2EVM5777

尊敬的

1 μ A)

网址: www.spectrumdigital.com/.../

我找到了以下信息:

文档
文档可在德州仪器的网站 上找到:DRA7x 文档提及 

我浏览了 DRA7x 文档、发现 DRA7x 是另一个芯片、

TDA2x 和 DRA7x 之间存在某种关系?

为什么文档是 DRA7x、而不是 TDA2X?

2)μ A

  J6EVM5777 和 TDA2EVM5777之间有一些差异

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Meng、

    有关 TDA2x 的所有信息、请参阅:

     此致、

    Mariya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    " TDA2x 和 DRA7x 之间存在某种关系?"


    两个 SoC 非常相似。 通常情况下、TRMS 中的硬件模块描述是相同的。 与其他模块相比、很少有模块不受支持。 您可以在两个器件的数据手册中看到的确切差异

    此致、

    STAN