This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:DMA 配套资料或示例应用

Guru**** 2017950 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5726
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565481/am5726-dma-collateral-or-sample-applications

器件型号:AM5726

您好!

快速问题:

是否有一些文档或示例应用可用于帮助在 AM5726上实施 DMA 过程? 我有一位客户正在努力启动并运行该程序、如果可能、我希望有一个地方能够启动。

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的客户使用的是什么软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linux 内核4.4.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 这已转发给软件团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    在 Linux 内核源代码中、有一个 dmatest.c 驱动程序、可通过 menuconfig 或 tisdk_am57xx-evm_defconfig 启用该驱动程序。
    有关 Linux 内核中 DMA 的文档可在 Documentation/dmaengine/文件夹中找到。 下面介绍了 DTS 设置:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_DMA
    请参阅 TI EDMA 串行绑定信息链接。

    此致、
    Yordan