This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:TI 是否会为 am572x 器件开发 EC-主站协议栈?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623861/rtos-will-ti-develop-the-ec-master-stack-for-am572x-device

工具/软件:TI-RTOS

我看到 了适用于 AM335x 器件的 EC-主器件-V2.7-SysBIOS-Eval、TI 提供了一个库文件 emlCPSW。  是否有用于 emllCPSW.lib 和 EcMaster.lib 的源代码? 我想让 am572x 器件充当 EtherCAT 主站、并想知道 EC-主站-V2.7-SysBIOS-Eval 是否适合 am572x。 TI 是否会为 am572x 器件开发 EC-主站协议栈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    EtherCAT 主站 EC-主站-V2.7-SysBIOS-Eval 可用于 Acontis Technologies。
    它们具有适用于 TIRTOS 和 Linux 上的 AM335x、AM437x 和 AM57x 的解决方案。
    他们的网站是:
    www.acontis.com/.../ethercat-for-ti-processors.html
     
    David