This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:具有 EMIF1 x8存储器的 ECC

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565429/am5728-ecc-with-emif1-x8-memories

器件型号:AM5728

您好!

我对 AM57x8上的 EMIF1有疑问。

我正在阅读 AM5728 TRM (AM572x Sitara 处理器器件版本2.0、1.1 (修订版 G))、在第3348页上有一个表15-97 " EMIF1数据和 ECC 总线上一同使用的支持的存储器类型"

从描述中可以看到、DDR3 ECC 仅受 x16数据宽度 SDRAM 存储器支持(此存储器配置存在于 TI 的 IDK 开发套件中)。

请确认 ECC 不能(以任何方式)与 x8 SDRAM 存储器一起使用(配置如图15-44 "无 ECC 的 EMIF DDR2/DDR3配置"所示)。


此致、
Łukasz μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 AM572x 勘误表建议 i922。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享勘误文档。

    但是,它没有回答我的问题-使用内存设置(如图15-44所示)是否可以使用 ECC?

    我之所以提出这一问题、是因为勘误表中提到 ECC 适用于 DDR 数据总线大小为16和32的情况。
    这里是个问题-在图15-44中、我们有一个 SDRAM 存储器数据总线大小等于8位、但我们有四个总线、它们组合成32位并映射到 AM5728的 DDR1_d[31:0]引脚。

    BR、
    Łukasz μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="user4759774"]

     我之所以提出这一问题、是因为勘误表中提到 ECC 适用于 DDR 数据总线大小为16和32的情况。
    这里是个问题-在图15-44中、我们有一个 SDRAM 存储器数据总线大小等于8位、但我们有四个总线、它们组合成32位并映射到 AM5728的 DDR1_d[31:0]引脚。

    BR、
    Łukasz μ A

    [/报价]
    您所述的配置是有效的、即使用4个 x8位存储器部件来创建32位并行 总线是有效的配置。 要添加 ECC、您需要另一个1 x 8位内存部件、该部件与其他4个 x8内存部件类似。 但是、如 Biser 所述、请仔细查看勘误表 i922。 由于此勘误表、DDR 存储器访问应进行份额对齐、即始终是32位访问、不会出现任何不连贯的脉冲。
    希望这能澄清
    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这澄清了一切、非常感谢。

    此致、
    Łukasz μ A