工具/软件:Linux
大家好、我叫 JAE OH。
我想通过 UART 连接到 ZigBee 模块。
ZigBee 模块具有2线 UART 引脚(TX 和 Rx)、MISO 引脚和复位。
因此、我使用 SPI0_D0、SPIO_SCLK、SPI0_CS1和 McASP0_FSR 引脚将模块连接到 am3354。
SPI0_D0和 SPI0_SCLK 用于 UART、SPI0_CS1用于 MISO、McASP0_FSR 用于复位
如何在器件树中设计引脚多路复用设置?
我想得到你的建议
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
大家好、我叫 JAE OH。
我想通过 UART 连接到 ZigBee 模块。
ZigBee 模块具有2线 UART 引脚(TX 和 Rx)、MISO 引脚和复位。
因此、我使用 SPI0_D0、SPIO_SCLK、SPI0_CS1和 McASP0_FSR 引脚将模块连接到 am3354。
SPI0_D0和 SPI0_SCLK 用于 UART、SPI0_CS1用于 MISO、McASP0_FSR 用于复位
如何在器件树中设计引脚多路复用设置?
我想得到你的建议
谢谢。
您好!
我使用示例检查了它、但它不起作用。
在示例中、uart2_TxD 设置为 PIN_INPUT。 对吗? 它已更改为 PIN_OUTPUT?
0x154 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1)/* SPI0_SCLK/uart2_TXD*/ -->
在 ZigBee 模块数据表中、复位引脚 由低电平激活、并且 I/O 类型为输入。
此外、MISO 引脚类型为 GND。
它是否与以下引脚多路复用器正确?
0x150 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1)/* SPI0_SCLK。uart2_RxD_/
0x154 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE1)/* SPI0_SCLK/uart2_TXD*/
0x160 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* SPI0_CS1.GPIO0_6*/
0x1A4 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* McASP0_FSR.GPIO3_19*/
如何为 RESET 引脚启用 GPIO 设置?
谢谢