This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:在 Linux 用户空间中运行 SA LLD 示例失败

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565399/linux-sa-lld-example-run-in-linux-user-space-fail

工具/软件:Linux

您好、先生、

我想测试 sa 模块,现在从 ti 预编译的 rootfs 中复制 saBasicExample_K2H.out。

我只运行 rmServer.out 和 saBasicExample_K2H.out。 SA??的初始化环境需要的操作可能会丢失

错误消息如下所示。


root@k2hk EVM:~#

rmServer.out /usr/bin/device/k2h/global-resource-list.dtb /usr/bin/device/k2h/policy_dsp_arm.dtb
正在启动 rmServer.out
守护程序返回0作为返回值。
root@k2hk EVM:~#
root@k2hk EVM:~#
root@k2hk EVM:~#

root@k2hk EVM:~#./saBasicExample_K2H.out


---- SA 基本示例启动---


已初始化 RM_Client0

initQms:已初始化的自由描述符。
无法在 cppi TX 通道下打开...假设 Linux 已启用它
0 1 2 3 4 5 6 8
无法在 cpi Rx 信道下打开...假设 Linux 已启用它
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23
实例化 SALLD... 完成

正在实例化 SALLD 通道0...
完成

正在打开 SALLD 通道0...
SALLD 通道0:常规配置
SALLD 通道0:密钥配置
SALLD 通道0:启用 Tx
SALLD 通道0:启用 Rx
SALLD 通道0:寄存器 SA 信息
完成

将 PKT 1路由到 PA:BufPtr = b6cfb200,pktat b6cb6006,size = 170
SA IPsec ESP 测试(/home/gtbldadm/processor-sdk-linux-rt-krogoth-build/build-CORTEX_1/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/k2hk_evm-linux-gnueabi/sa-lld-test/03.00.00.14-r2.1/git/ti/drv/sa/example/SaBasicExample/src/tests/test1.c:401):未在队列950中找到 SA 回复
将 PKT 2路由到 PA:BufPtr = b6cfb400,pktat b6cb60b6,size = 170
SA IPsec ESP 测试(/home/gtbldadm/processor-sdk-linux-rt-krogoth-build/build-CORTEX_1/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/k2hk_evm-linux-gnueabi/sa-lld-test/03.00.00.14-r2.1/git/ti/drv/sa/example/SaBasicExample/src/tests/test1.c:401):未在队列950中找到 SA 回复
将 PKT 3路由到 PA:BufPtr = b6cfb500,pktat b6cb6166,size = 170
SA IPsec ESP 测试(/home/gtbldadm/processor-sdk-linux-rt-krogoth-build/build-CORTEX_1/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/k2hk_evm-linux-gnueabi/sa-lld-test/03.00.00.14-r2.1/git/ti/drv/sa/example/SaBasicExample/src/tests/test1.c:401):未在队列950中找到 SA 回复
将 PKT 4路由到 PA:BufPtr = b6cfb600,pktat b6cb6216,size = 170
SA IPsec ESP 测试(/home/gtbldadm/processor-sdk-linux-rt-krogoth-build/build-CORTEX_1/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/k2hk_evm-linux-gnueabi/sa-lld-test/03.00.00.14-r2.1/git/ti/drv/sa/example/SaBasicExample/src/tests/test1.c:401):未在队列950中找到 SA 回复
将 PKT 5路由到 PA:BufPtr = b6cfb700,pktat b6cb62c6,size = 170
SA IPsec ESP 测试(/home/gtbldadm/processor-sdk-linux-rt-krogoth-build/build-CORTEX_1/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/k2hk_evm-linux-gnueabi/sa-lld-test/03.00.00.14-r2.1/git/ti/drv/sa/example/SaBasicExample/src/tests/test1.c:401):未在队列950中找到 SA 回复
SALLD 通道0:发送空数据包
SALLD 通道0:发送空数据包
salldSim_get_stats:统计数据不能及时提供
通道0 (IPsec)统计信息:
----------------------------------
numPtsEncHi = 0x00000000
numPtsEncLo = 0x00000000
numPktsDecHi = 0x00000000
numPktsDecLo = 0x00000000
numBytesEncHi = 0x00000000
numBytesEncLo = 0x00000000
numBytesDecHi = 0x00000000
numBytesDecLo = 0x00000000
numReplayOld = 0
numReplayDup = 0
numAuthFail = 0
txESN = 0x22222220
TXSN = 0x12121212
rxESN = 0x11111110
正在关闭 SALLD 通道0...
SALLD 通道0:发送空数据包
SALLD 通道0:取消注册软件信息
SALLD 通道0:发送空数据包
完成

SA IPsec ESP 测试:通过
verifyTestFramework:预计在空闲描述符队列(900)中有64个条目计数,找到60个
verifyTestFramework:在链接的缓冲区队列1 (903)中预计有16个条目计数,找到15个条目
TopLevelTest (/home/gtbldadm/processor-sdk-linux-rt-krogoth-build/build-CORTEX_1/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/k2hk_evm-linux-gnueabi/sa-lld-test/03.00.00.14-r2.1/git/ti/drv/sa/example/SaBasicExample/src/armv7/linux/fw_main.c:424):verifyTestFramework 在测试 SA IPsec ESP 测试后返回错误。 正在退出。
root@k2hk EVM:~#