This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6742:开发问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6743

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624588/tms320c6742-development-issue

器件型号:TMS320C6742
Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6743

我们 在之前使用了 ADSP-BF702、

   现在、我们计划在   第二 版中使用 TMS320C6743。

   我们应该注意什么?

我们的项目是用于 处理音频信号的设计。  

 是否有任何 音频算术库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    我已将您的查询转发给软件团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您澄清器件型号是 C6742还是 C6743、因为偶数和奇数编号是指两组不同的器件。 由于 McASP (音频外设)实例/串行器引脚数量较大、C6743更适合音频应用。

    您能否指定您正在设计的终端应用类型。 此处介绍了软件和硬件设计的主要注意事项:
    processors.wiki.ti.com/.../OMAP-L137_Hardware_Design_Guide
    processors.wiki.ti.com/.../OMAP-L137_Software_Design_Guide

    这些链接中的器件型号为 OMAPL137、这是您使用的器件的 ARM + DSP 扩展集版本、但除 ARM/Linux 部分外、所有这些详细信息均适用于 C674x。

    此外、我们最近更新了软件产品、并将该器件添加到名为 Processor SDK RTOS 的最新软件基准中。
    www.ti.com/.../processor-sdk-omapl137

    有关内核 DSP 基准测试、请参阅以下 URL:

     http://www.ti.com/processors/dsp/getting-started/core-benchmarks.html


    您能详细说明一下音频算术库中提供的音频函数类型。 我们可能以不同的名称来引用此软件、因此我们可以为您提供满足您要求的 DSP 库或第三方库的详细信息。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我们计划使用 TMS320C6743。 但是、当我写标题时、我无法在 C674x 论坛中选择 TMS320C6743。

    我们的项目是麦克风设计、放大一个人的声音并滤除噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo、

    这是适合这种应用的正确平台。 事实上、您会很高兴知道我们在此器件上提供了与您类似的 TI 设计、并提供了所有设计文件和软件供您用作起点。

    此处是 TI 参考设计的链接、该设计使用 C6747 EVM (超集 DSP 部件)和圆形麦克风阵列板。
    www.ti.com/.../TIDEP-0099

    下面是演示的操作方法视频:
    training.ti.com/voice-preprocessing-demo-on-c6747

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul