This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:AM5716使用 PSDK-RTOS 从 eMMC 引导

Guru**** 2588115 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624240/am5716-am5716-boot-from-emmc-using-psdk-rtos

器件型号:AM5716

您好!

我希望使用 PSDK-RTOSv4从 eMMC 引导 AM5716。 请为 eMMC 引导提供一些建议。

根据以下 URL、PSDK-RTOS 似乎不准备 eMMC 的引导环境。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_RTOS_BOOT_AM57x

虽然 AM571x 支持三种类型的 eMMC 引导、 但我认为 PSDK-RTOS 仅支持一种文件系统。 因为 Raw 引导仅用于 eMMC、看起来 MMCSD 的 Raw UDA 不受 PSDK-RTOS 支持。

-原始引导(备用引导):不支持
-原始 UDA:不支持
-文件系统:支持
AM571x TRM (SPRUHZ7F):33.3.7.6 eMMC 存储器和 SD 卡

如果理解正确、我想我应该按照与 MMCSD 启动相同的方式为 eMMC 启动创建 MLO 和应用程序。 在这种情况下、如何将二进制文件写入电路板上的 eMMC?  此外、我还没有计划在 目标板上安装 MMCSD 连接器。

此致、
Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazu、

    n`t 在 Processor SDK RTOS 中不支持 eMMC 引导。 MMC/SDn`t 支持在 AM571x 上进行 eMMC 读取和写入、但需要按照您所述修改和验证用于 eMMC 引导的 MLO、我们没有开箱即用的实用程序、例如用于写入映像的 QSPI 和 SD 卡 此引导介质。

    我正在内部检查此要求是否可以添加到即将发布的版本中、但您能帮助我们提供一些背景信息。 n`t 原因、您或您的客户为何无法使用 QSPI 或 SD/MMC 引导模式? 此外、请帮助我们了解定义此产品的最终应用是什么、以便我们可以让相应的系统人员参与到本次讨论中

    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    感谢您的友好支持。

    我的客户无法将 MMCSD 或 QSPI 替换为 eMMC。 必须使用 eMMC 引导。 由于 SD 卡无法使用、这是由于环境抗阻性(脉冲振动和腐蚀性气体)、因此 QSPI 闪存写入速度太慢。 使用两个存储器、例如用于引导的 QSPI 和用于主存储器的 eMMC、似乎是成本、电路板空间和 PinMux 方面的一个问题。

    您能否在 PSDK-RTOS 中提供 eMMC 引导环境?

    此致、
    Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazu、

    我有私人消息您可以获得有关用例的更多详细信息、以便我了解并传达此要求。
    如果可能、我还需要了解客户时间表、以便让您知道这是否可行、以便我们提供支持。

    此致、
    Rahul

    PS:我正在关闭此主题、因为我们正在离线跟踪此主题。