This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:有关 BAM 的更多信息

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622685/tda3-more-information-about-bam

器件型号:TDA3

您好!

我想知道 PSDK Vision 中有关 BAM 的信息  我发现该用户指南包含在 SDK 中。

除了用户指南之外、我还能拥有任何其他文档或信息吗?
在 SDK 用例中是否有使用 BAM 的示例代码?

此致、
肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenshow、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenshow、

    我们有用于 DSP 和 EVE 的 BAM。 是否要在 EVE 或 DSP 环境中使用 BAM?

    此致、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    我想在 EVE 上下文中使用 BAM。

    此致、
    肯什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenshow、

    您可以在 eve 软件包目录 processor_sdk_vision_03_00_00\ti_componers\Algorits\eve_sw_01_16_00_00\apps 中看到 BAM 用法示例。

    您可以从使用 BAM 将一个内核仅链接到源节点和接收节点的简单小程序开始。 例如,“Census”是一个简单的小程序,类似于筛选。 要查看的下一个小程序是 imagePyramid_u8、integralImage、Harris corners。

    此致、

    维克多