This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:AM5728 H.264编码/解码器

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/564978/linux-am5728-h-264-encode-decoder

工具/软件:Linux

在我关闭上述 SDK 3.2.0.5并将其安装到 Ubuntu 12.01,上之后,我在 “示例应用程序 ”,的文件夹名称中找不到源代码,但 它会退出 到矩阵应用启动器中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看此 wiki 页面以了解 h264decode/encode:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_Training:_Multimedia

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wiki 页面上仅提供了多媒体的一般介绍、不会说明源所在的位置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    H.264编码/解码器是 gstreamer 管道。 在 wiki 页面中、您可以找到流水线及其执行方式。

    您还可以在此处找到 DRM 演示编码/解码:
    git.ti.com/.../master

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IVAHD H264编码此演示运行 gstreamer 流水线、以便在 IVAHD 上进行 H264编码。 输入削波为 NV12格式。 输出保存到/home/root 目录。
    我需要演示源代码、在 wiki 页面中、我只能找到如何进行编辑并获取最终数据流。
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_Training:_Multimedia sdk&tisearch=Search-en-Everything
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    gst-launch-1.0文件 rc location=Waterfall-352-288-nv12-inp.yUV! 视频粗宽度=352高度=288格式=nv12! ducatih264enc! 文件链接位置=Waterfall-352-288-nv12-inp_gst.h264
    我的*.YUV 格式是 YUYV,当我要使用此命令时,格式也是 nv12 ???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您所引用的 h264encode/decode 演示是 gstreamer 流水线。 您可以开发自己的 gstreamer 应用程序。

    [引用 user4594142"]我的*.YUV 格式为 YUV,当我要使用此命令时,格式也是 nv12 ???

    我不确定我是否理解这一问题。

    ducatih274enc 元素可以在 NV12中编码、因此该元素的输出将为 NV12。

    对于 CSC、您可以尝试使用 VPE 元素或视频转换。

    BR
    玛格丽塔