This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA726:WiFi 服务器问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624392/linux-dra726-wifi-server-question

器件型号:DRA726

工具/软件:Linux

我需要通过 WiFi 将 iPhone 连接到显示器。 无以太网、无互联网访问、仅连接设备和 iPhone。

Hostap 也许、如果是、您是否有一些有关汽车 Yocto 随附的文档?

我需要为一些客户进行演示、因为没有互联网连接、也没有路由器可用。

我从 Oodroid 获得的设备作为客户端使用了来自 Rashpberry Pi 4.4内核的驱动程序。 带有 TI SDK 的那个不起作用。

https://odroidinc.com/products/wifi-module-3

root@activa-global-display:~# lsusb
总线004器件001:ID 1d6b:0003 Linux Foundation
总线003器件001:ID 1d6b:0002 Linux Foundation
总线002设备001:ID 1d6b:0003 Linux Foundation
总线001设备002:ID 0dda:8176 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188CUS 802.11n WLAN 适配器
总线001器件001:ID 1d6b:0002 Linux Foundation

Michel Catudal

ACTIA Corp.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 iPhone 支持、则 ad hoc 可能会起作用。 我还没有 iPhone 可供检查。 我的手机是 Android、我们的演示将使用 iPhone。

    你怎么看? 基本上、我们将在 iPhone 上显示模拟仪表组(即我们的12英寸彩色显示屏)上的一些通常情况。

    对于 ad hoc、我应该能够指定一个固定 IP

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我放弃尝试让 TI 脚本正常工作、并使用我的其中一个松懈的脚本

    !/bin/sh
    /sbin/ifconfig wlan0 down
    /sbin/iwconfig wlan0 ad-hoc 模式
    /sbin/iwconfig wlan0通道3
    /sbin/iwconfig wlan0编码关闭
    /sbin/iwconfig wlan0 esSID activa_corp
    /sbin/ifconfig wlan0 192.168.0.100网络掩码255.255.0.0
    /sbin/route 添加默认 GW 192.168.0.1

    它现在运行良好、我可以毫无问题地连接到 iPhone。

    在此之前、我在连接 iwconfig 时始终得到该值

    root@activa-global_display:/etc/network iwconfig wlan0 esSID activa_corp mode ad-hoc
    root@activa-global-display:/etc/network #[660.59775] ---- [在此处剪切]-----
    [660.602458] 警告:CPU:0 PID:940、位于/home/michelcatudal/yocto-7inch-display/build/tmp/work-shared/actia-global-display/kernel-source/mm/page_alloc.c:3004 __alloc_pages_nodemask+0x55c/0x958 ()
    [660.619885] 链接模块:8192cu cfg80211 rfkill xhci_plat_hcd xhci_hcd usbcore dwc3 UDC_CORE bc_example (O) SHpvrsrvkm (O) SHA512_generic SHA512_arm md5_generic HMAC A256_generic HMAC A1_ssn_a1_ssn_ssrn
    [660.653848] CPU:0 PID:940 Comm:RTW_CMD_thread 被污染:G          O   4.4.4.45-120090v01_04-g89944627d5 #8
    [660.663800] 硬件名称:通用 DRA72X (平展器件树)
    [660.669915] 回溯:
    [660.672385][  ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [660.679982]  r7:c00db350 r6:200c0113 r5:00000000 r4:c089c6cc
    [660.685393] [ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
    [660.692944] [ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
    [660.701064]  r7:c00db350 r6:00000bbc r5:00000009 r4:00000000
    [660.706769] [ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x24/0x2C)
    [660.715586]  R8:00000014 r7:c0872658 R6:ea2c2000 r5:0208c020 r4:c08bdfae.
    [660.722345] [ ](warn_slowpath_null)、来自[ ](_alloc_pages_nodemASK+0x55c/0x958)
    [660.731514(XV)  ](__alloc_pages_nodemask)从[ ](alloc_kmem_pages+0x20/0xac)
    [660.740331]  R10:0000001a R9:00000000 R8:ed23b160 r7:f30b20a4 R6:00000014 R5:0208c020
    [660.748219]  R4:f30b2000
    [660.750770] [ ](alloc_kmem_pages)、来自[ ](kmalloc_order+0x18/0x30)
    [660.758802]  r7:f30b20a4 r6:02088020 r5:ebd0c800 r4:f30b2000
    [660.764509][  ](kmalloc_order)从[ ](_kmalloc+0x1c4/0x218)
    [660.772180] [ ](_kmalloc)从[ ](cfg80211_connect_result+0x44/0x110 [cfg80211])
    [660.781520]  R9:00000000 R8:ed23b160 r7:f30b20a4 r6:ffffefffe6 r5:ebd0c800 r4:f30b2000
    [660.789448] [ ](cfg80211_connect_result [cfg80211])从[ ](rtw_cfg80211_indate_connect+0x174/0x17c [8192cu])
    [660.801405]  R10:ec951200 R9:bf2be760 R8:ea2c2020 r7:f30b204c R6:f312575c R5:ebd0c800
    [660.809293]  R4:f30b2000 r3:ffffefer6.
    [660.812977] [ ](rtw_cfg80211_indate_connect [8192cu])、来自[ ](RTW_OS_Inde_connect+0x14/0x48 [8192cu])
    [660.824584]  R5:f30b2020 R4:f30b2000
    [660.828266] [ ](rtw_os_indate_connect [8192cu])、来自[ ](rtw_indate_connect+0x60/0x7c [8192cu])
    [660.8399088]  R5:f30b2020 R4:f30b2000
    [660.842771] [ ](rtw_indate_connect [8192cu])、来自[ ](rtw_stassoc_event_callback+0x114/0x12c [8192cu])
    [660.854030]  R5:f30b2020 R4:f30b2000
    [660.857713] [ ](rtw_stassoc_event_callback [8192cu])、来自[ ](mlme_evt_hdl+0x7c/0x94 [8192cu])
    [660.868100]  r7:f30b34a0 r6:f30b2000 r5:ec951200 r4:bf2bc1fc
    [660.873885] [ ](mlme_evt_hdl [8192cu])、从[ ](rtw_cmd_thread+0x1cc/0x27c [8192cu])
    [660.883399]  r7:f30b34a0 r6:f30b3480 r5:f30b2000 r4:ee2ec1c0
    [660.889144] [ ](rtw_cmd_thread [8192cu])、来自[ ](kthread+0xe4/0xFC)
    [660.897263]  R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:bf26773c R6:f30b2000 R5:ed3c1580
    [660.905153]  R4:00000000
    [660.907701] [ ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x3c)
    [660.914948]  r7:00000000 R6:00000000 R5:c0050928 R4:ed3c1580
    [660.920732] --[结束线迹 c8551f0e5231ff64 ]--
    [660.929670] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):wlan0:链路就绪