This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA745:DRA7xx 焊盘配置工具

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625008/linux-dra745-dra7xx-pad-configuration-tool

器件型号:DRA745

工具/软件:Linux

各位专家:

我对 DRA7xx 焊盘配置工具有疑问。
作为我在 Sitara 串行上的一项努力、TI 提供引脚复用工具来帮助开发人员轻松快速地设置引脚复用并为所用的器件树生成*。txt 文件。 (这确实是一个有用的工具!)

现在、我们有一位客户将 DRA7xx 用于他们的信息娱乐/ADAS 产品、并且需要一些技术支持。
我们正在帮助他们进行引脚多路复用和器件树设置、因此我向 TI 本地 FAE 咨询引脚多路复用工具。
但是、我从本地 FAE 获得了焊盘配置工具。

该工具与引脚多路复用器工具非常相似、它可以帮助我们设置引脚多路复用器并检查是否存在冲突引脚。
但是、该工具上的文件生成函数似乎无法生成我可以在器件树中使用的文件。

下面是我的问题:
1.配置工具是否可以生成任何文件来帮助我设置设备树?
如果没有、TI 是否提供了引脚复用工具等任何工具来帮助我设置器件树?


此致、
郭恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    可用于自动器件的焊盘配置工具(PCT)确实会生成所需的导出文件格式。 查看 SPRAC63 (VAYU IO 配置要求)、其中介绍了如何使用 PCT 导出的文件。 希望这对您有所帮助。

    谢谢
    Alex