This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5515:不是 BGA C5515

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565166/tms320c5515-not-bga-c5515

器件型号:TMS320C5515

您好!

我想知道是否存在没有 BGA (正常引脚)连接器的 C5515 (或 C55xx 或 C50XX 系列中的芯片组)

谢谢

Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paolo、

    我已将其转发给设计团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paolo
    所有较新的 C55x 器件、如 C5505/15/35/45和5517 A、都只采用 BGA 封装。
    作为我们较早的 C55x 器件之一的 C5502可在 LQFP 中使用

    www.ti.com/.../tms320vc5502.pdf

    请注意、目前没有针对最新 CCS 等的新软件/支持、也没有针对 C5502的新开发计划。

    您的终端应用、性能、功耗、成本、功能要求是什么?