This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:PCB 生产的背钻问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565388/am5718-backdrill-issue-for-pcb-production

器件型号:AM5718

尊敬的。

我将为 AM5718 u-C 制作 PCB、但我对后面的 BackDrill 有疑问

背钻应生产或不需要 BACKDRILL:在 PCB 中从底部到 GND_L4?

此致

IB Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有链接 PDF 文件、所以如果您需要 PDF 文件、请告诉我您的电子邮件 我将发送该文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    背钻用于去除高速线路上 PTH 过孔的残桩。 您是否需要它将取决于您的 PCB 布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Guru。

    您可以检查我的 PCB 设计吗? 如果是 possibe、请告诉我电子邮件、以便向您发送 PCB 设计文件。

    此致。
    IB Kim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、不 我们不会执行 PCB 布局审查。 您可以在 AM571x 数据表 SR2.0修订版 B 的第8节中找到设计和布局指南。另一个非常有用的文档、也介绍了反钻通孔 :www.ti.com/.../scaa082.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请查看 SPRAAR7、因为它包含针对 AM 类器件(包括 AM571x)的特定布局建议。

    www.ti.com/lit/pdf/spraar7