This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H12:在 EVMK2H12的存储空间中可以将大文件放在哪里?

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565051/66ak2h12-where-could-i-put-the-big-file-on-the-storage-space-at-evmk2h12

器件型号:66AK2H12

我想在项目中的 EVMK2H12上存储一个大文件(157M)。 但我发现电路板上的存储空间很小、命令结果显示:

k2hk EVM:~$ df -h
                    已使用的文件系统大小可用使用%已安装
ubi0:rootfs            434.9M   424.2M    10.7M 98%/
devtmpfs               485.9M     4.0K   485.9M  0%/dev/dev
tmpfs                  502.1M        0   502.1M  0%/dev/shm
tmpfs                  502.1M    20.1M   482.0M  4%/run
tmpfs                  502.1M        0   502.1M  0%/sys/fs/cgroup
tmpfs                  502.1M   157.5M   344.6M 31%/tmp
tmpfs                   16.0M        0    16.0M  0%/media/ram
tmpfs                   50.0M     4.0K    50.0M  0%/var/volatile

"rootfs"区域的剩余空间非常小,包括大多数系统文件。 我只需将文件放入/tmp 文件夹、但在重新启动电路板后、此文件夹将被清除。

那么、我应该为大文件选择哪种存储器? 还是必须添加 SD 卡等外部存储设备?


感谢您对此主题的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:郝阳

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao、

    可能的存储设备是 USB。 K2H 不支持 SD 卡。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rex、感谢您的回复。

    插入 USB 闪存驱动器时、未找到 USB 驱动器:

    k2hk EVM:/home/mcw、# cat /proc/partitions
    主要次要 #blocks 名称

     31       0      1024 mtdblock0
     31       1     15360 mtdblock1.
     31       2      1024 mtdblock2
     31       3       512 mtdblock3.
     31       4    522752 mtdblock4

    我是否必须安装一些驱动程序? USB 驱动器的分区格式是否有任何要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao、

    您使用的是哪个版本? 我相信在最新的 ProcSDK 中、USB 已经启用。 尝试将 USB 格式化为 ext4分区。 您应该能够在发出"ls /dev/sd 命令"时看到一些内容。 然后、您可以安装并使用 USB。

    假设/dev/sda1是 USB 器件
    # mkdir /mnt/usb
    # mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt/usb

    雷克斯